Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1
器件型号: SN3257-Q1
您好、先生、
SN3257-Q1 的功能安全特性是什么?该特性与不具有该特性的功能安全特性有何不同? 对于 L3 系统应用、应如何考虑交换机故障? 此外、每个 IO 的最大电流是多少?
BR
Xin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
SN3257-Q1 是业界通用的 3257(四路 2:1 多路复用器/多路信号分离器)的专用汽车型号、专为满足安全关键型汽车应用的严格要求而设计。
SN3257-Q1 由 Texas Instruments 指定为“功能安全型“。 这是安全术语的一个特定层级、使其与标准商业器件区分开来。
提供安全文档(FMEDA,时基故障率,故障模式分析)
在汽车温度范围内运行:–40°C 至+125°C
需要考虑的开关故障包括:
我相信最大电流是±20mA 。
谢谢您、
Arya
您好 Arya、
感谢您的答复。
我想知道情况下何时会发生? 我们的应用将其用于 ADAS L3 系统、此器件将所有串行器/解串器信号连接到两个 SoC、我不确定是否发生了故障、是什么故障故障导致我们的系统?
顺便说一下,第二个项目,导通电阻增加了,是什么情况导致它增加?
如果我们选择不带功能安全容量开关、对我们的系统有什么影响?