This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:连接到 PC 时 HD3SS3220RNHR 设计无法占用 5V 3A

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TUSB320EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1586749/hd3ss3220-hd3ss3220rnhr-design-cannot-occupited-5v-3a-when-connect-to-pc

器件型号: HD3SS3220
主题: TUSB320EVM 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 供应商团队:

我们使用 HD3SS3220 USB-C 多路复用器设计的器件来连接到 Dell Latitude 5420 USB-C 端口。 它仅提供 5V 1.5A 7.5W 功率。 我们已确认此端口可以正常向其他 USB 设备提供 5V3A 15W 电源。 附图是原理图设计,请帮助找出问题,为什么它只能识别只能交货 7.5W 而不能 15W ,我们可以更改配置要求 PC 输送 15W 功率.

谢谢、

Steven

HD3SS3220RNHR Schematic.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、

    HD3SS3220 需要 5V 电压为控制器供电、需要 3.3V 电压为多路复用器供电。  

    您是否能够操作该器件? 它是否可以运行?

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    HD3SS3220 正常运行、连接到 PC 时、它可以成功传输在 5V 1.5A 条件下运行的 USB3.0 流量。 唯一的问题是我们无法在 5V 3A 的条件下运行它。 我们需要以器件的全功率在 9W 下运行。 请告知问题是什么? 该端口可以通过其他 USB-C 设备提供 5V 3A 的电流。

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、

    您无法在 5V 3A 的条件下运行、这是什么意思?

     HD3SS3220 在 5V 3A 时未通电? 在这种情况下、电源引脚上存在什么电压电平?

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    配置二进制文件。 它采用 UFP 高电流模式和 3A 工作条件。 似乎我们现在连接到 5V1.5A 工作模式。 我们可以修改该配置以将其识别为 UFP 高电流 3A 模式吗?

    测得的 CC 电压为 0.86V、即 UFP_CC_MED、我们可以如何进行配置。 将其设置为 UFP_CC_HIGH 模式。

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、

    是、但在原理图中似乎您已经有一个用于 3A 模式的 10k 上拉电阻器。  

    对于 UFP、则下拉 PORT 引脚以在该模式下运行。  

    在您的系统中、3220 似乎以 1.5A 的运行。 要将其配置为 UFP_CC_HIGH 模式、您需要将其运行在 3A。  

    在原理图中、您似乎将其设置为 3A 运行、但您描述的行为是在 1.5A 下运行。  

    我建议在您的设计中检查 R17、它似乎没有激活 3A 模式。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    板载 R17、我们测得的阻值为 9.915k Ω。 它似乎与 CURRENT_MODE 设置无关。 您是否有任何想法会影响 HD3SS3220 模式检测。

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、

    感谢您的确认。

    您是否尝试过对器件进行下电上电?  

    此外、这种行为是在多个器件还是仅在一个器件上看到的?  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    我们多次尝试过 Dell labtop 和 MacBook 之间的器件、在  UFP_CC_MED 5V 1.5A 环境下、行为保持不变。 USB-C 端口直接连接 HD3SS3220 器件与 Dell/MacBook、不 跨多个单元。

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、

    抱歉、我想澄清一下、是否只有一个 HD3SS3220  器件 以 1.5A 而不是 3A 运行、或者您在多个  HD3SS3220 器件中看到了这种行为?  

    您能否澄清一下您在这里 的意思:“我们多次尝试过 Dell labtop 和 MacBook 之间的设备、在 UFP_CC_MED 5V 1.5A 环境下、行为保持不变。“

    此外、您能否确认是否尝试了对 HD3SS3220 进行下电上电(关闭器件,然后将其打开) 、以检查其是否会使其在正确的模式下运行?

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    我们 在多个  HD3SS3220 器件中看到了这种行为。

    我们尝试了许多 HD3SS3220 器件、方法是插入并拔下 Dell 实验顶和 MaxBook、然后重启电源。 它仍然在错误模式 (UFP_CC_MED) 下运行。

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、

    谢谢您的澄清。  

    您在以哪种模式运行 HD3SS3220、I2C 或 GPIO?
    我看到有一个标记为“NC"的“的下拉电阻、因此我假设它在 GPIO 中、但我想确认。

    如果在 GPIO 下运行、则需要使用 200k 电阻器上拉 OUT1 和 OUT2 引脚。 OUT1 上有 2.2k。

    另外、问题似乎出在主机端。 OUT1 OUT2 引脚是否连接到器件?
    您在这些引脚上看到什么输出?

    如果 OUT 引脚未连接到器件、它将不知道最大可拉电流是多少。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    感谢您的检查。

     HD3SS3220 在 GPIO 模式下运行。 OUT1 上拉电阻器更改为 200k 电阻器、行为是相同的。 电源仅提供 5V 1.5A。

    测得的 CC 引脚为 0.86V、OUT1 和 OUT 2 都为逻辑“H" 3.3V“ 3.3V。 您是否有任何可以解决该问题的建议。

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、

    如何对 OUT 引脚进行布线? 它们连接到什么?  

    如果 OUT 引脚未连接到器件、它将不知道最大可拉电流是多少。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    OUT 引脚尚未连接到我们的 SOC、电压电平由万用表测量。

    我们的 系统无需知道最大可牵引电流是多少。 由于它是 HD3SS3220 的输出引脚、因此它不会影响模式标识、对吗?

    我们的问题是如何让  HD3SS3220 连接到 UFP_CC_HIGH。

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、

    明白了、建立连接之前和之后、是否可以监测 DFP 侧的 CC 引脚电压?  
    如果未使用 OUT 引脚来广播电流、器件将不知道要消耗多少电流。


    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    连接前 DFP 侧 CC 引脚电压为 3.2V。 连接我们的器件 HD3SS3220 后、CC 引脚电压为 0.86V。

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、

    OUT 引脚的状态是什么? 它们连接到什么?

    您能否让 I2C 工作并读取寄存器?  

    您能否在 HD3SS3220 EVM 或 TUSB320EVM 上测试器件 、以 查看是否发生了相同的情况?  
    我们需要确定这是设计问题还是器件问题。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    您提到的是 OUT1 和 OUT2 吗? 将 USB-C 端口连接到 PC 时、它们为逻辑高电平。 OUT 1 和 OUT 2 引脚现在为 200K 上拉、无其他连接。 该器件内部没有 SOC、无法与 I2C 配合使用。   

    我们目前没有 HD3SS3220 EVM、需要在线购买。

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、

    是的、理解、谢谢。  

    您可以 在此处订购 EVM。 我想我们需要确认这是系统问题还是器件问题。

    谢谢、

    NIR