This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:什么是合适的电阻值 ​​for ADDR 上拉和下拉电阻器?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5708, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1592105/hd3ss3220-what-are-the-appropriate-resistor-values-for-addr-pull-up-and-pull-down

器件型号: HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: AM5708

我正在对一个定制板进行原型设计、其中两个 HD3SS3220 连接到 AM5708 的 I2C。

我已将上拉和下拉电阻连接到 ADDR、以区分从器件地址。

两者都是 10k Ω。

该电阻值是否正常?

当电路板上电时、HD3SS3220I 配置为 I2C、我相信从器件地址由 ADDR 上拉或下拉决定、然后进入待机模式。

AM5708 从复位状态释放后、它会确定引脚分配并准备 I2C 通信、但此时 I2C SDA 为“低电平“。 SCL 和 SDA 以 2.2k Ω 的阻值上拉。

我想知道两个 HD3SS3220 中的一个还是两个都可能处于 GPIO 模式。 这是可能的吗?  

此致、

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    10k Ω ADDR 电阻器是可以使用的、但可以改用 4.7k Ω。 您的 2.2kΩ I2C 上拉电阻器正确。  如果在电压处于中电平范围内时发生 ADDR 引脚采样、则器件可能处于 GPIO 模式。 如果您希望引脚处于 I2C 模式、则必须不断将 ADDR 拉至高电平。 请参阅下表:

     

    在故障排除过程中、重点是验证实际的 ADDR 引脚电压并测试两个可能地址的 I2C 通信。

    谢谢您、

    Arya