This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:设计审查请求:HD3SS3220 用于 USB-C 插入 USB-A 超高速多路复用器的 UFP 控制器

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1591642/hd3ss3220-design-review-request-hd3ss3220-ufp-controller-for-usb-c-plug-to-usb-a-superspeed-mux

器件型号: HD3SS3220

您好、

我目前正在设计 USB-C 插头转 USB-A 超高速接口、并将 HD3SS3220 用作 UFP 控制器。 这是我第一次使用 USB Type-C、因此非常感谢您对原理图的反馈意见、以便确保可靠运行。

我附上了原理图以供您参考。 提前感谢您的支持。

此致、
苏珊

Sheet2.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sushan:

    查看原理图、我没有看到任何问题遗留在我身上。 电压处于器件规格范围内、所有 SuperSpeed USB TX 和 RX 差分对上都需要交流耦合电容器(通常为 100nF)。 这些电容器隔离发送器电路和接收器电路之间的直流偏置电压、并且是 USB 3.x 规范中的必要要求、以确保链路正常运行并符合合规性。 以下是使用 HD3SS3220 的 UFP 应用的典型应用原理图:

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    感谢您的答复! 我有一个快速的后续问题:对于 RX 超高速线路、交流耦合电容器是否是可选的、还是始终是必需的?

    此致、
    苏珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sushan:

    是的在本例中、交流耦合电容器是可选的、我们提供了有关您通常 在何时使用它们的常见问题解答

    谢谢您、

    Arya