This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1102:TMUX1101/1102 SEL 输入漏电流

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1593324/tmux1102-tmux1101-1102-sel-input-leakage-current

器件型号: TMUX1102

TMUX1102 的数据表列出了 VCC = 3.3V 时、在整个温度范围内 SEL 输入漏电流最大值为+/- 50nA。  当器件未通电(即 VCC = 0V、但 SEL 为“高电平“(高达 3.3V、甚至 5V)) 时、此漏电流规格是否适用?  如果不是、器件未上电时 SEL 引脚的漏电流是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

     当 VCC = 0V 时、+/–50nA 的 SEL 输入漏电流规格不适用。 当器件受电处于工作范围内时、该规格有效。

    遗憾的是、TI 的 TMUX1102 数据表通常未明确指定未供电条件下的 SEL 引脚漏电流。 但是、根据典型的模拟开关行为; 当 VCC = 0V 且 SEL 驱动为高电平时、SEL 引脚可能表现出比供电规格更高的漏电流。

    谢谢您、

    Arya