This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:电缆翻转时未检测到 USB3.0

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1592854/hd3ss3220-usb3-0-is-not-detected-when-cable-is-flipped

器件型号: HD3SS3220

您好团队:

我的客户将 HD3SS3220IRNH 用于 USB Type-C

然而、当在其产品中插入 USB 存储器时、在未检测到 USB3.0 的情况下会检测到 USB3.0、而在电缆翻转时仅检测到 USB2.0。  

USB3.0 检测看起来取决于电缆方向。 在这种情况下、问题是什么以及如何进行故障排除?

此外、客户确认、如果 VBUS_DET 保持开路、则问题会消失。 您知道为什么此引脚影响 USB3.0 检测吗?

此致、

Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    几个问题:

    1.您有应用原理图吗?

    2.在保持悬空之前 VBUS_DET 是如何连接的?

    这听起来可能是超快速对检测/配置问题

    谢谢您、

    Arya