This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1219:TMUX1219 保护

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1219, TMUX4821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1599765/tmux1219-tmux1219-protection

器件型号: TMUX1219

大家好
我将 TMUX1219 用作电流环路中的多路复用器。

我们当前的 PCB 在下面的原理图中没有 4 个二极管。




这听起来在 TRS 中插入一个插孔会导致尖峰损坏 TMUX1219、而这是在不同 PCB 上观察到的。

我们添加了 4 个二极管来将信号钳位到 Vcc++5V 和 GND-+5V。

问题 1) 这 4 个二极管是否有助于在插入/移除插孔时保护 TMUX、并将尖峰钳位到 TMUX 的最大额定值。

问题 2) 如果用户将输出连接到我们产品的输出(从而向 TMUX 施加信号)、如果 TMUX 未通电 (VDD = 0V)、这 4 个二极管将有助于保护 TMUX(根据数据表,该多路复用器没有断电保护)。

问题 3) 是否最好使用具有较低 Vf 的 Schotkty 二极管、因此我们确定 Vf 低于 TMUX 的内部 TVS 二极管?

问题 4) 除了原理图中所示的 4 个二极管之外添加外部 TVS 二极管是否有意义、或者它们是否会发挥冗余作用?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    1.是的、我们通常建议使用这种方法来抵消电压尖峰并保护多路复用器。

    2.不,二极管会保护免受瞬态尖峰,而不是直流信号。 为此、您需要串联限流电阻器以避免损坏多路复用器、但最终会触发其内部二极管。  

    3.我不确定,我不是二极管专家。 我可以让我们的保护团队进行确认。  

    4.也会在我们的保护团队中循环。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    1) 还不错

    2) 与二极管串联的限流电阻? 多路复用器? 已有 220R 电阻器与每个多路复用器通道串联。
    请注意、这两个 220R 电阻器定义了电流环路中所需的电流。  
    当多路复用器没有“断电保护“功能时、您会建议使用哪种电路?

    3) 和 4) 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jerome、  

    请查看以下答案:


    3.是的,你会希望肖特基 Vf 更低,这样它可以提供保护,不会损坏 IC。  

    4.目前在原理图中的 4 个二极管是开关二极管,用于开关电流开/关。 开关二极管不会针对静电事件提供任何 ESD 保护。 如果此系统的任何部分像 MIDI 输出一样是外部元件、我建议添加 ESD 二极管来提供瞬态事件保护。  

    此致、

    McKenzie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    多路复用器在未上电时在其 I/O 上会看到什么电压电平? 您可能需要使用不同的多路复用器  、例如专为电流环路设计并具有断电保护功能的 TMUX4821。

    谢谢、

    NIR