This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1219:TMUX1219 过流保护

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1219, SN74LVC1G3157, TMUX2889

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1598651/tmux1219-tmux1219-overcurrent-protection

器件型号: TMUX1219
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G3157TMUX2889

大家好
我将 TMUX1219 用作电流环路中的多路信号分离器。



接收器在环路中始终有一个 220R 电阻器以及一个光耦合器、如下所示:


TMUX 用于恢复 TRS 插孔的极性、以支持 MIDI 模式 A 型和 B 型
在正常条件下、电流环路约为 5mA、光耦合器 LED 为 3V3、30R + 8.2R + 220R + Vf。

一切都按预期工作、但当用户连接单声道 TRS 时、我需要保护 TMUX、该通道会在环形和套管之间产生短路。
该单声道插孔与 3V3 短路、TMUX 上具有 30R 电阻器、这会导致大约 100mA 损坏 TMUX。

问题 1) 是否有任何其他支持 100mA 或更高版本的 TMUX? 因此、它不会在连接单声道插孔时损坏。 SN74LVC1G3157 似乎支持 128mA、但我想为多路复用器提供 5V 电源、SEL 引脚由 3V3 MCU 驱动、该 MCU 无法达到 SEL 引脚的 VIH。
模拟器件有一些器件、例如 ADG819。

问题 2) 如果我想保留 TMUX1219、我的想法是限制连接到多路复用器模拟输入端(在 30R 电阻器的左侧)的 3V3 上的可用电流。
我正在搜索一个能够传递 20mA 的简单缓冲器(电流环路为 5mA、不得超过<xmt-block2> 30mA</xmt-block> 以避免损坏 TMUX)。 30mA。
我找不到任何能够通过 5mA 并具有接近 20mA 的过流保护的逻辑缓冲器。

是否有其他想法限制此 3V3 上的电流?

谢谢  
杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    1.我可以 在这里推荐 TMUX2889。 它似乎满足您的所有要求。  

    2.在限制多路复用器的电流时、我们通常建议放置一个串联电阻器来限制电流、但我不确定您的应用是否可行、因为您正在进行电流环路。

    我建议将 TMUX1219 替换为 TMUX2889。

    谢谢、

    NIR   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我们决定使用 5V MIDI 而不是 3.3V MIDI。
    在这种情况下、33R 电阻替换为 220R、当 Ring 和 Sleeve 之间发生短路时、这会通过多路复用器导致大约 22mA 通过。