Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220
器件型号: HD3SS3220
大家好、我正在将 HD3SS3220 与 DRP 模式结合使用、以允许在 Type-C 端口上使用 OTG。
我遇到的问题是、当检测到 ID 引脚变为低电平时(连接器件时)、我显然会将状态更改为主机并打开 VBUS 电源、但之后 ID 会自动再次变为高电平、因此我不能依赖它来知道方向、因为我是驱动 VBUS 的引脚、VBUS 以 910K 电阻连接到 VBUS_DET。 这意味着我的司机相信
也许这完全是预期行为、应由软件处理、但我想确认。 此外、当 VBUS 开启时、i2c 寄存器完全不会改变、因此我无法检测到与 HD3SS3220 的分离、这就像它卡住了一样。
您可以给我的任何建议都非常感谢、我对 USB 规范有点陌生。
谢谢:)