This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP646:有关 TS5MP646 的问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1598306/ts5mp646-question-about-ts5mp646

部件号: TS5MP646

尊敬的团队:

我想再次向您询问以下问题:

1、芯片的 Vcc 电源电压范围为 1.65~5V。 如果电源有很大波动、例如 1.7~1.9V 之间的纹波、这是否会产生任何影响? (原因是 ICC 相对较小、最大值仅为 60uA 客户希望将 1.8V GPIO 用作电源,而不是专用电源。)

2. VIH/VIL 和电源 Vcc 之间是否存在耦合? 例如、更高的 Vcc 是否需要更高的 VIH?

3. VIH 和 VIL 电压电平是否会影响开关的传导性能?

 

BRS。

Frank Cai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    否、只要纹波在正常工作的范围内、它就不会对多路复用器产生任何显著影响。 您只能看到电源电流存在一些细微差异。  

    否、逻辑电平与该器件中的电源电平无关。 只要你按照下表操作,你就可以了。  

    如果您在 VIH 和 VIL 的额定规格之外运行、这些电阻器可能会出现问题。 我们保证开关将在最小 1.425V 下闭合、因此导通时间将根据导通电阻而变化。 在最大 0.5V 时、我们保证开关将闭合并处于高阻态、因此导通基本上为零。   

    在 0.5V 至 1.425V 之间、我们无法保证开关的状态以及导通受到的影响。  
    有关更多信息、请参阅 常见问题解答。

    谢谢、

    NIR