Other Parts Discussed in Thread: OPA615
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TS5A3159
主题中讨论的其他器件: OPA615
我正在寻找一个峰值保持电路(或跟踪保持电路)、可以处理脉冲宽度为 100ns 的波形。 我考虑了 OPA615 等选项并执行了仿真、但我意识到使用任何运算放大器和二极管来实现这一点是不可行的(因为反馈延迟不可避免地会导致过冲)。
我想使用高速模拟开关在跟踪模式和保持模式之间切换。 您能告诉我哪款 TI 模拟开关的开关速度最快吗? 预期输入范围为 0V–5V 或±5V / 20mA~Ω、预期导通 (OFF) 时间为~10ns。