This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4053:74LV4053BQ 的替代产品

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX4053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1597562/tmux4053-alternative-of-74lv4053bq

器件型号: TMUX4053

TI 团队大家好:

我的客户需要 74LV4053BQ (Nexperia) 模拟多路复用器的引脚对引脚 (P2P) 替代产品。

TI 官方网站建议使用 TMUX4053BQBR、但客户当前的 VDD 设计为  1.8V

在这些条件下是否仍可以使用 TMUX4053BQBR? 为满足此设计要求、您会建议采用哪种配置或替代器件?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    遗憾的是、采用 BQB 封装的唯一 3 通道 2:1 开关是 TMUX4053、该器件需要至少 5V VDD。 下一个最接近的选项是 SN74LV4053ARGY、它是一种稍大的 VQFN、并且能够在 1.8V VDD 下运行。

    此致、
    Katy