This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308A:TMUX1308-Q1:16:1 配置(使用 2 个器件)

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1596973/tmux1308a-tmux1308-q1-16-1-configuration-by-using-2-parts

器件型号: TMUX1308A

在一篇使用了 6 年的论坛 帖子中、用户询问是否可以通过将两个 8:1 多路复用器的 Ax 和 Ex 引脚连接在一起来连接两个 8:1 多路复用器。 我假设这是器件的旧表示法、因为现代数据表未列出 Ax 和 Ex。 假设您可以将两个 IC 的 D 引脚连接在一起、使用相同的地址线并使用 EN 引脚选择有源多路复用器、是否正确?  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    是的、通过将 D 引脚和地址引脚连接在一起、您可以将两个 8:1 配置为 16:1。

    此致、
    Katy