This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1219:TMUX1219 已销毁

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1596803/tmux1219-tmux1219-destroyed

器件型号: TMUX1219

大家好
我在使用光耦合器之前使用 TMUX1219 来处理所连接设备的极性。
我的设计是 TRS 连接器上的 MIDI 输入、极性可以是尖端的 Votage 和环上的信号、也可以相反。
我的原理图如下:
由 MCU GPIO 选择 TMUX 开关。
TMUX 由 5V 供电

 

MIDI 输入是一个关于 10mA 的电流环路。
可以是连接到 TRS 的插孔

键入 A:

5V-电阻器 220R-尖端
0 伏(信号时)--电阻器 220R ->环



3.3V --电阻器 33R--提示
0 伏(信号时)--电阻器 10R ->环

B 型:

5V-电阻器 220R-环
0 伏(信号时)--电阻器 220R ->尖端



3.3V-电阻器 33R-环
0V(信号时)--电阻器 10R-->尖端

image-20240711123850-1.png

我观察到 TMUX1219 因连接的设备而被破坏。
原因可能是什么?
我想说的是浮动接地问题、我的意思是、连接的仪器和 TRS 输入之间没有 CM 接地、因此施加到 TMUX1219 输入端的电压可能超出规格? 例如 6V?

如何解决此问题?
是否使用 TVS 二极管将 TMUX 输入钳位到 VCC + 0.5V 和 GND - 0.5V 可以保护 IC?

感谢您提供的任何提示。
此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回应我自己。
    连接的仪器的接地位于千斤顶套筒上。
    如果我将 TMUX1219 的接地端连接到插孔套筒、而未将接地端连接到电路板、这意味着 TMUX 输入将受到正确限制、因为 MIDI 输出始终为 5V 或 3.3V(通过上述电阻器)。
    但在这种情况下,如何提供 5V 为 TMUX 供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jerome、

    我不确定我是否明白您关心为多路复用器提供 5V 电压。 如果您为其提供 5V 电压、并确保整个电路板上都连接了接地、则应该可以。  

    如果您仍然遇到灾难性故障、我建议探测每个多路复用器通道、看看您是否实际获得了每个通道上预期的电压(和电流)。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的想法是将发送器和接收器的接地分开、这正是光耦合器的最初用途。
    将 TMUX 接地连接到发送器接地(与接收器接地隔离)将解决 TMUX 的 Vcc 和 GND 之间受限的信号问题、但如果接地分离、如何使用 5V 为 TMUX 供电?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jerome、

    您能否 在监控多路复用器的输入/输出以及电源电流的同时重现该问题?

    您看到了哪种故障? 物理损坏? 多路复用器是否恢复等? 请详细说明失败情况。

    谢谢、
    Katy