This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:TS3A27518E 是否可用于在 eMMC 和 SD 卡之间切换信号总线?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX121, TS3A27518E, TMUX1574, TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1595449/ts3a27518e-can-ts3a27518e-be-used-for-signal-bus-changing-between-emmc-and-sd-card

器件型号: TS3A27518E
主题中讨论的其他器件: TMUX1574、TMUX121、 TMUX646

我的一个客户考虑使用 TS3A27518E
用于在 eMMC 和 SD 卡之间切换信号总线。

EMM 还符合 eMMC 4.51 (JEDEC 标准 JESD 84- B451) 和 HS200 (200Mbps) 模式。

TS3A27518E 是否可用于在 eMMC 和 SD 卡之间切换信号总线?

如果答案是“否“、您能告诉我任何应用设备吗?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我不是超级熟悉 eMMC、但好像 HS200 是 SDR 而不是 DDR、因此 200Mbps 可以转换为 200MHz。 该频率处于该器件- 240MHz 的带宽范围内。 但是,为了有效地传输时钟信号(或任何方波),我们建议找到带宽为要通过信号频率 5-7 倍的开关,因此在这种情况下 200MHz * 5 = 1GHz。

    根据客户所需的通道数量、我推荐使用 TMUX121(双通道)、TMUX1574(4 通道)或 TMUX646(10 通道)。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    非常感谢您的答复。

    我将向客户介绍这些器件。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。