This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7202:上电期间的 TMUX7202 行为

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX7202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1600691/tmux7202-tmux7202-behavior-during-power-up

器件型号: TMUX7202

数据表具有 Ton (VDD) 规格。  第 6.5 节中的图显示了设置 SEL 输入以使开关在上电期间打开时会发生的情况。  我需要知道的是、如果设置了 SEL 输入以使开关关闭、该行为会怎样?  开关将在上电阶段关闭、还是在开关导通时出现任何干扰?  我计划使用 TMUX7202、并在上电期间将 SEL 输入接地。

谢谢、

Dave Gustavson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dave、

    我建议确保器件完全导通、然后激活 SEL 引脚。  
    您所做的操作 我们建议、如果在器件导通时打开了 SEL、则您可能会在启动时遇到一些干扰。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    感谢您的快速答复。

    Dave Gustavson