This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157-Q1:更改了数据表中选定和 I/O 引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1602801/sn74lvc1g3157-q1-change-in-datasheet-absolute-max-rating-of-select-and-i-o-pin

器件型号: SN74LVC1G3157-Q1
《主题: SN74LVC1G3157》中讨论的其他器件

您好的团队、

我发现 VI 数据表中选择引脚 (VIN) 和 VIN/O 引脚的绝对最大额定值有变化。

您能否再次检查此更改是否正确?  

  1. 2021 年 12 月 SCES463H 数据表。 断电保护仅适用于 VIN。

2. 2025 年 6 月 SCES463I 数据表。 断电保护仅适用于 VI 和 O。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种变化确实是错误的。 “修订历史记录“显示“更改了 VI 最大值 VCC 和 ABS/O 电压“、此说明是正确的、即只应更改了这两个条目。

    显然、该表是从一些 LVC 逻辑器件(这些器件将具有输入和输出,但不具有开关 I/O)复制而来的、并非所有电芯都正确调整。

    SN74LVC1G3157(无-Q1)数据表显示正确的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens-San:

    很有道理。 感谢您的及时回复。  

    我再次确认、非 Q1 数据表中 DCK 封装的绝对规格以下是正确值  

    对于 DCK 封装 Q100 器件、对吗?

    请考虑尽快更改数据表说明。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinji:

    感谢您提请我们注意这一点。

    我将查看我们当前是否有更改数据表的请求。

    谢谢您、
    Arya