This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:TMUXHS4212 是否会在 2 个 SGMII 端口之间切换?

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1602375/tmuxhs4212-does-tmuxhs4212-will-switch-between-2-sgmii-ports

器件型号: TMUXHS4212

您好、

考虑使用 TI 的 Im  

TMUXHS4212 作为两个 SGMII 以太网端口之间的多路复用器件是否可以正常工作?

有关沟渠、请参阅随附的图纸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanvi:

    是的、根据该方框图、 只要器件在数据表建议的范围内运行、TMUXHS4212 就可以按图所示工作。

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否还会承载 SGMII 接口的高频:1.25Gbps?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanvi:

    可以、TMUXHS4212 可以支持 1.25Gbps 的 SGMII 接口。 该器件的带宽为 13GHz、支持高达 16Gbps 的速率、1.25Gbps 在该范围内。

    谢谢您、
    Arya