This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:1.8V 信号

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1604141/ts3usb3000-1-8v-signal

器件型号: TS3USB3000

尊敬的专家:

何时  TS3USB3000RSER  频率下  VCC = 3.3V 、信号电平打开  D+/D- 而这种情况有时可能会发生变化 3.3V 和 1.8V 。 此行为是否存在任何技术问题? 此外、客户计划使用此器件来切换 SMBus 接口 ;我们是否应该注意到任何兼容性或可靠性问题?

 

BR、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

    我认为 无需担心 3.3V 和 1.8V 之间的信号波动、因为这些电平完全处于器件的建议工作规格范围内SMBus 接口应兼容;该开关支持高达 6.1GHz 的带宽并具有低导通电阻。

    谢谢您、
    Arya