This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB31:TS3USB31 OE 引脚连接

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1607674/ts3usb31-ts3usb31-oe-pin-connection

器件型号: TS3USB31

TS3USB31 数据表中的高电平表示将 OE 引脚连接至高电平以断开总线。

TS3USB31 连接到 STM32F767ZI。 STM32 和 TS3USB31 将同时加电。 我希望默认断开总线、因此即使在 STM32 和此开关均通电之前没有 3.3V 电压、将 OE 引脚连接为高电平也会断开它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /OE 引脚的状态仅在器件通电时重要。

    数据表的第 8.3.1 节规定:

    当 VCC = 0V 时、信号路径置于高阻抗状态、从而隔离总线。 这允许在器件上电之前信号出现在 D+/D-和 HSD+/-引脚上、而不会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jatin:

    克莱门斯是正确的。 我要补充的是、当 TS3USB31 通电后、您需要将 OE 连接至高电平、直到希望连接总线。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已将 OE 信号上拉至与 STM32 和 TS3USB31 相同的 3.3V 电压、所有这些器件都将同时上电。