This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30:如何在 2:1 USB 多路复用器 (TS3USB30) 上布线差分对?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB30, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1608046/ts3usb30-how-to-route-differential-pairs-on-a-2-1-usb-mux-ts3usb30

器件型号: TS3USB30
Thread 中讨论的其他器件: TS3USB221

我即将为 2:1 USB 多路复用器 TS3USB30“路由差分对、但后来意识到这是不可能的。

“器件 1“和“器件 2“的引脚不是成对的、因此我应该如何将它们作为差分对进行布线?

1768824498262.png

 

1768824992639.png



 

数据表可以在此处找到...

www.ti.com/.../ts3usb30.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    该器件是在 2012 年设计的、因此很遗憾、我不知道选择此引脚排列的原因。 如果您需要串联输入差分对、我建议使用 TMUXHS221、这是一款与 TS3USB30 采用相同封装并将差分对连接在一起的 USB 2.0 2:1 多路复用器。 您还可以通过查看我们的 产品选择页面、找到更多 USB 2.0 开关

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Katy

     TS3USB221 是否 是 TS3USB30 的合适替代方案(在功能方面)?

    TS3USB221 具有成对的引脚排列...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是、两款器件均为双通道 2:1 开关、支持 USB2.0 (480Mbps) 信号。 他们也碰巧共享相同的包!

    此致、
    Katy