This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4066B:控制信号的时间和输出信号的时间不同

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1596213/cd4066b-the-time-of-control-signal-and-the-time-of-output-signal-is-not-same

器件型号: CD4066B

我们购买了带批号的 CD4066BM TI55C8S3K 、并且控制信号和输出信号之间存在切换问题。 两个信号不会同时切换。

IC 已使用批号交叉验证了相同情况 TI35AHGYM。 在很多 TI35AHGYM 有没有这样的 provblem 面对.

详细的 Iamges 附在 PDF 中  

我们面临的问题是、根据订单号采购了 2500 件的整批产品 T05877269  

 000030 (1).pdf 

 IC 4066 Report.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    您能否确认您是否在此批次中仅在一个设备上看到此问题、或者是否在多个设备上出现此问题? 如果是多个、ppm 是多少? 在示波器拍摄中、哪个针脚是黄色、哪个是蓝色?

    此外、您能否附上申请原理图以供审核?

    非常感谢!
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    请查看随附的报告及其信号提及。

    下面给出了电路中所用的 IC 引脚上的信号、我们不提供卡的电路

    1. 在 4066 IC 的引脚 1 处、我们提供 5VDC 输入信号。
    2. 在 4066 IC 的引脚 2 处、我们收到 5VDC 输出信号。
    3. 在 4066 IC 的 13 号引脚处 、我们提供 15VDC 控制信号。
    4. 在 4066 IC 的引脚 7 处、我们提供 0 接地信号。
    5. 在 4066 IC 的 14 号引脚处 、我们提供 15 VCC 信号。 其余引脚未使用


    e2e.ti.com/.../IC4066.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    从您提供的信号电平来看、我没有看到任何明显的问题。 因此、查看原理图会非常有用。 如果您不能提供该信息、我将无法再进行大量调试、但还有一些问题可能有助于我了解该问题。

    • 这是否仅发生在一个器件上? 还是多个器件上反复出现问题?
    • 您的电路中是否有过大的电容?

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    这是否仅发生在一个器件上? 还是多个器件上反复出现问题? 使用 IC CD4066BM 批号时多个器件中重复出现问题 TI55C8S3K

    订单号为 2500 个完整批次的 CD4066BM 存在问题 TI55C8S3K

    用另一个批次 IC 更改有问题的批次 IC 时问题得到解决。

    随附了原理图以供您参考

     e2e.ti.com/.../Fast-scan.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    PCN 之前和之后的材料之间似乎是芯片上的一个差异。 我正在等待样本输入、但一旦我同时拥有 PCN 之前和 PCN 之后的材料、我将看到是否可以在我们的实验室中复制此材料/

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    重新评估数据表修订版、仔细查看您发送的波形后、您似乎遇到了问题、因为采用 PCN 的 VIL 规格从 2V 更改为 1V。 出现较长“传播延迟“的原因是、在控制引脚低于 1V 之前、开关不会关闭。 如示波器屏幕截图所示、控制引脚快速降至 1.96V、然后缓慢降至 1V 以下

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katy:

    您能帮助分享以下数据吗?

    PCN 提出的时期

    PLS 共享 PCN 的副本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    PCN 是: 20240529004、并于 2024 年 5 月发出。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    PLS 共享 PCN 副本或 PCN 的其他链接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    如需 PCN 副本、请联系您当地的现场代表。

    此致、
    Katy