This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:TMUX=5V VCC 或 VCC =3.3V;R_ON 与 tpd 有何差异?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1609891/tmux1072-vcc-5v-or-vcc-3-3v-what-are-the-differences-regarding-r_on-and-tpd

器件型号: TMUX1072

我同时在 1:2 和 2:1 配置中使用 TMUX、我想知道如果以 3.3V 或 5V 电压为其供电、就 R_ON 和 tpd 而言会发生哪些变化。 我还想知道、如果使用 3.3V 电压为芯片供电、但对输入或输出施加 5V 电压、会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommaso:

    从数据表中可以看出、RON 和 TPD 都不依赖于 VCC。 VCC 电压为 2.3-5.5V 时、Ron 典型值为 6 Ω、Tpd 典型值为 130ps。

    输入引脚与接地之间没有二极管、因此在 VCC 为 3.3V 时向输入引脚施加 5V 电压应该可以。 但是、将输入/输出电压保持在 VCC 范围内始终是最佳实践。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、  

    你确定吗? 我需要一个明确的答案。 另外、可以耐受这种电压、但如果输入端出现 3.3V 和 5V 电压、输出端是 5V 还是 3.3V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommaso:

    可以使用 3.3V 为多路复用器供电、并在输入/输出引脚上施加 5V 电压。 我们的多路复用器只是无源多路复用器、因此无论输入端是什么(例如否)、都将在输出 (COM) 上看到。

    此致、
    Katy