This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412EVM:将 DP 和 eDP 信号转换为 VGA 信号

Guru**** 2815215 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1610070/tmuxhs4412evm-conversion-of-dp-and-edp-signals-to-vga-signals

器件型号: TMUXHS4412EVM
主题中讨论的其他器件: TMUXHS4412

我想将 DP 和 eDP 数字从过程转换为数字 8 位 VGA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahil:

    要实现从 DP 或 eDP 信号到 8 位数字 VGA 的转换、您需要一个有源协议桥接器。  

    TMUXHS4412 是一款  未激活的高速双向无源开关器件。

    谢谢您、
    Arya