This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:流经端口的电流

Guru**** 2766035 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1610858/tmuxhs4212-current-flowing-through-the-port

器件型号: TMUXHS4212

尊敬的支持团队:

我使用 TMUXHS4212 来切换摄像头链路差分信号线路。
当 TMUXHS4212 断电且将 LVDS 信号施加到 A 端口 (A0p/A0n、A1p/A1n) 时、是否有一个正向传导至 VDD 的内部保护二极管?
-在断电状态下、从 I/O 到 VDD 的电流注入(回送)是否发生?
无论 VDD 如何、绝对最大额定值均为+2.4V。
 

与输出端子(B/C 端口)的状态相关(OE 被禁用)。
当 OE 被禁用(待机/关断)时、
-我们是否可以认为 B0/B1/C0/C1 差分端子相当于高阻抗?
-在启动 FPGA 之前,我们正在检查 Camera Link 信号是否完全被阻止。

此致、
Yuyama Hiroaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki、

    是、具有基本的内部 ESD 保护二极管。

    该器件没有断电保护功能、但它的 Ax 引脚有一个接地共模电阻(1M Ω)、因此存在的任何注入都可以忽略不计。

    如果 OE 被禁用、B 和 C 端口将处于高阻抗状态、因此在启动 FPGA 之前应阻止摄像头链路。

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya-San:

    感谢您的答复。
    我们计划在中间使用 TMUXHS4212 来保护来自摄像头链路的信号输入。

    谢谢、此致、
    Yuyama Hiroaki