This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS10224:使用 TS3DS10224 作为单端多路复用器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224, SN74CB3Q3253, SN74CB3Q3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1611044/ts3ds10224-using-ts3ds10224-as-single-ended-mux

器件型号: TS3DS10224
Thread 中讨论的其他器件: SN74CB3Q3253SN74CB3Q3251

您好!

我正在寻找一个具有以下规格的模拟多路复用器:
> 500MHz 带宽

>= 4:1 单端多路复用器(理想情况下为 8:1)

<–45dB 串扰/关断隔离。

< 15 欧姆 Ron

我在 TI 的目录中找到了 TS3DS10224、并对将其用作 4:1 单端多路复用器很好奇。 数据表仅提到差分应用、但我注意到测试设置是单端的。 我想知道是否应该遵循任何注意事项或建议的引脚配置来将其用作 4:1 单端多路复用器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dannon:

    根据您列出的规范、8:1 器件:SN74CB3Q3251 和 4:1 器件 SN74CB3Q3253 似乎满足要求  

    谢谢您、

    Arya