This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:TMUX1108 的替代器件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208, TMUX1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1614070/tmux1208-alternative-part-for-tmux1108

器件型号: TMUX1208
主题中讨论的其他器件: TMUX1108

尊敬的 TI 团队:

我想使用 TMUX1208 替换 TMUX1108/

我们可以将引脚 1 NC (TMUX1208) 连接到 GND 吗? (TMUX1108 的引脚 1 为 GND)

除此之外、如果我只是因为无法更新设计而更换 PCB、则会出现任何潜在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hoang、

    我想确保引脚 3 不是引脚 1 (TMUX1108 是 VSS、TMUX1208 是 N.C.)。 如果是这种情况,那么是的。 如果您按照所述使用 TMUX1208 而不是 TMUX1108、则不会出现任何问题。  
    主要区别在于负电源、但如果您根本不使用它、您就可以了。  

    谢谢、

    NIR