This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USBA225:DCR 损耗

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USBA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1615462/ts3usba225-dcr-loss

器件型号: TS3USBA225

尊敬的专家:

客户询问 TS3USBA225 的最大 DCR 损耗。 他们担心的是、如果压降很大、他们所使用的 eUSB2 的低电压电平可能会导致接收器侧出现逻辑电平识别错误。 我们是否可以共享此类数据?  

 

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

    TS3USBA225 兼容 1.8V 逻辑、但与 1.2V 逻辑不兼容。 VIH 为 1.3V、因此客户需要确保逻辑高电压高于 1.3V。

    此致、
    Katy