This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:TMUX1574

Guru**** 2813565 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1615798/tmux1574-tmux1574

器件型号: TMUX1574

您好、  

 

想检查此器件是否适用于 JTAG 应用、它仍然是一个正在供货的器件

我计划使用+3.3V 为此器件供电

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SIM:

    是的、TMUX1574 和 SN74CBTLV3257-Q1 仍然是有源器件、这两个器件都可使用 3.3V 电源供电。 只要通过多路复用器传递的信号在数据表规格范围内、就应该可以使用它们。

    此致、
    Katy