This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220 原理图审阅请求

Guru**** 2770015 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, 3220UFP-DGLEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1615253/hd3ss3220-hd3ss3220-schematic-review-request

器件型号: HD3SS3220
主题: 3220UFP-DGLEVM 中讨论的其他器件

大家好、TI 支持团队。

我正在使用 HD3SS3220 设计 Type-C UFP 器件。 我已经附上了原理图、您能检查是否有任何问题吗?

我已经建立了一个原型,但我无法连接到 USB 3.0,所以我目前正在调查原因。我也在调查软件,但我希望对原理图进行回顾。

USB_schematic.pdf 

此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在查看每个 PIN 后、我发现了一些可能导致您问题的因素:

    • 您只需要在多路复用器的一侧使用电容器、而不需要两者都使用(有关展示这一点的良好 UFP 图、请参阅数据表中的第 30 页)
    • VBUS_DET 被拉至过高电平 — 它只能上拉至 4V、而不能上拉至 5V
    • CURRENT_MODE 应具有一个连接到 VDD5 的 10k 电阻器

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Katy。

    感谢您的答复。

    • 关于电容、我认为 TxP/N 是不必要的、因此我实现了 0 欧姆。 关于 RXP/N、我提到了 3220UFP-DGLEVM 原理图、但它们是否是不必要的?
    • VBUS_DET 5-28V 的输入电压范围不是吗? 我看了数据表的第 3、5 和 30 页。
    • 在 UFP 模式下是否禁用 CURRENT_MODE 引脚? 有一个内部下拉电阻、所以将其保持开路状态。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    • 不用担心 — 额外的去耦电容器不应该是问题-只是没有必要
    • 抱歉,此处存在混淆 — 此引脚上的电压应低于 4V(绝对最大值)、但由于电阻器另一侧的电压较高、因此没关系
    • 您对此是正确的

    否则、我认为原理图没有任何问题。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Katy。

    感谢您的答复。
    另外、感谢您查看电路图。
    我感到欣慰的是,似乎没有任何致命的问题。
    我将继续验证软件以解决问题。

    此致、