This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX508:关于 MUX508 最小工作电压的容差

Guru**** 2767425 points

Other Parts Discussed in Thread: MUX509, MUX508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1614100/mux508-regarding-tolerance-in-minimum-working-voltage-of-mux508

部件号: MUX508
主题中讨论的其他器件: MUX509

您好 TI 支持团队:

我们正在开发一款电路板采用+/–5V 的工业产品。 MUX509 是具有高达 3mV 和 7kHz 信号频率的多路复用通道所必需的。 我们有这样的 5 个通道。  

假设+/–5V 电源的最坏情况下容差为 1%、您能否建议 MUX509 在 9V 绝对功率差下正常工作? 数据表指出多路复用器在+/–5V 上可用、但不确定是使用容差还是 10V 是绝对最小限值。

如果这不是解决方案、您是否可以建议其他成本类似、可操作+/–5V、IS (OFF)/ IS (ON)<= 50nA (max) 的多路复用器? RON 范围为 400 欧姆、这对我们来说是合适的。

此致、

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagdish、

    +/–5V、容差为 1%应该没问题。 我们建议在靠近电源引脚的位置放置一个去耦电容器、以稳定电源信号。  
    有关它的更多信息、请参阅 第 12 节的数据表。  

    最坏情况下、由于没有向 FET 的栅极提供足够的电压、Ron 将会增加。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR、

    对不起,我的初始邮件中的拼写错误&给您带来的不便。 我的意思是说+/- 10%而不是 1%、因此我写了 9V 作为绝对差值。 考虑到反馈电阻器的精度、稳压器的基准电压、温度变化、最坏情况下的误差接近 4.5%。 现在我们将使用 LM2276 逆变器处理–5V 电压、这将再次使 VOUT 精确等于 VIN(因此在任何方向总计+/–9%)。 因此、+4.775V 将在多路复用器上产生 9.55V、因此我要求输出电压为 9V。

    是的、我已经浏览了该器件的数据表。

    如果您仍然认为 9V 至 9.55V 是可行的、请建议在该值下将 RON 提高约值。  

    此致、

    JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JK、

    由于低于额定规格、因此无法保证在此处运行。 但器件应该可以运行。

    我想说的是、Ron 大约会增加 10%至 25%。 这对于电源上的实际电压非常可靠、但这是我在使用一些余量时的粗略估算值。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR、

    好的、明白了。 您能否告诉我、MUX508 可以承受的最小电源电压值 是多少、以便器件以+/–5 电源供电? 我的意思是、哪种最小器件能够在所有规格下均与+/–5V 相同? 例如、9.7V、9.8V 等等? 这将帮助我重新研究现有设计并查看电源调优范围。

    此致、

    Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagdish、

    如果是双电源运行、VDD 引脚上的最小电压为 5V、VSS 引脚上的最小电压为–5V。  
    这就是这些引脚需要看到的内容。  

    对于单电源、VDD 上的最小电压需要为 10V。

    如果您要传递+/–5V 信号、必须至少分别在 VDD 和 VSS 上为其提供+/–5V 电压。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR、

    根据产品详细信息、MUX508 的额定运行电压为+/–5V。

    因此、有点奇怪的是、市场上以+/–5V 工作的产品在+/–5V 的绝对限值下工作。 TI 没有留下任何内部设计裕度?

    顺便说一下、我们的标称信号为 3mV、最大值接近 10mV。

    此致、

    JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JK、

    总是有一个边距、但我们不指定它是什么。 在您的情况下、建议的最小电压为+/–5V。
    如果你去下面,我们不能保证它会工作,但正如我之前说过的,你应该没问题。 您很可能只会看到 Ron 的增加。 操作的其余部分都可以。  

    您是否意味着您估算电源电压将为 4.990V 至 4.997V? 如果是这种情况,那么你就没有问题了。

    谢谢、

    NIR   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR、

    如果最低电源电压为+/–5V、我认为现在还没有讨论。 我要么必须更改多路复用器、要么必须更改电源结构。 感谢您的支持。

    此致、

    JK