This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:需要支持负信号

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6236, TS5A23159, TMUX7236, TMUX4827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1616832/ts5a23159-need-to-support-negative-signals

器件型号: TS5A23159
主题中讨论的其他器件: TMUX7236、TMUX6236

尊敬的团队:  

我的客户目前使用的是 TS5A23159 (2:1 SPDT)、但他们需要在以下选项之间切换:  

  • RS485 总线(常见模块 0V 至 5V)。
  • 一个共模电压范围约为–1.6V 至+1.6V 的模拟测量信号。

是否有任何替代解决方案可以在使用单个 5V 电源轨的同时支持负信号(例如,使用内部电荷泵)?

否则、我已经提出了 TMUX7236 和 TMUX6236、它们是在负电压范围内运行的双通道、2:1 SPDT、低 Rdson。

此致、  

Adriana.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adriana:

    我推荐 TMUX4827是超出电源电压的 2:1 多路复用器。 此多路复用器可由 1.8-5.5V 电源供电、但可传递–12V 至 12V 的信号。 导通电阻非常低(典型值为 0.13 欧姆)。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、  

    感谢您的建议、这看起来非常适合我的客户应用((EV 充电器)。 我们是否  采用除 DSBGA 之外的其他封装中的 TMUX4827? 例如 TSSOP (PW) ?

    此致、

    Adriana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adriana:

    目前、我们只有 DSBGA 封装。 不过、我们有一个类似的多路复用器 TMUX4819采用 SON 封装。

    此致、
    Katy