This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3245C:8x8 开关 IC、用于 Vbus 和 GND

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1616749/sn74cbt3245c-8x8-switch-ic-for-vbus-and-gnd

器件型号: SN74CBT3245C

大家好

我正在为 Vbus 和 GND 寻找一个 8x8 开关 IC、以进入 4x4 I2C 控制型 USB3.x 4:4 矩阵。

任何建议都很有帮助、我很乐意使用 GPIO 开关并使用 i2c 到 GPIO 进行控制。

谢谢

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    假设 8:8、您指的是 8 通道 1:1 多路复用器。 由于 VBUS/GND 不会是高速信号、因此我们的任何通用 8 通道 1:1 开关都应该满足要求。  SN74CBT3245C 应该是不错的选择Slight smileμ F

    我们还有 8 通道 I2C 控制开关、例如 TCA9548A、这些开关主要用于通过多路复用器发送 I2C 信号。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    感谢您的答复。

    我有 4 个 Vbus 和 GND IN 和 4 个 Vbus 和 GND OUT 我想能够同时将任何输入切换到任何输出我可以使用 SN74CBT3245C 这样做 

    谢谢

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的澄清。 如果您希望输入能够传输到任何输出、交叉点开关可能更适合您的应用。

    LMH6580 可能是您的理想选择、但我建议您 在此处查看我们选择的交叉点开关

    此致、
    Katy