This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX2821:关于 TMUX2821 的一些问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX2821, TS5A3167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1616765/tmux2821-some-queries-regarding-tmux2821

器件型号: TMUX2821
主题: TS5A3167 中讨论的其他器件

您好 TI 支持团队:

我们正在开发物联网产品、在连接电源时序方案方面需要帮助(考虑 TI TMUX2821)。

Application“

2V 至 3.6V 电池供电时始终使用 2.5V 电压。 微控制器 (UC) 将在 2.5V 电压下工作。 TMUX2821 通过 TS5A3167 供电。 5V 升压 EN、SEL1、SEL2、TS5A3167_EN 通过 UC 进行控制、如图所示、SEL1 和 SEL2 上的 47k 下拉电阻。

–5V 通过 5V 的 PGOOD 接通。

在睡眠模式下、TMUX2821 的电源被切断、5V 升压被关闭。 在上电期间、第一个 TS5A3167 会导通、为 TMUX2821 供电。 稍后将启用 5V 升压。 一旦 5V 达到 4.5V、–5V 负反相器将打开。 最后、TMUX2821 将在 SEL1=1 和 SEL2=1 时开启、这将为模拟电路供电。

查询

  1. (TMUX2821 SEL1=2.5V、VDD、SEL2= 0)。 根据数据表、我假设 SEL1、SEL2 上的漏电流最大值为 10nA (I_LOW)。 这是否正确?
  2. (TMUX2821 SEL1=2.5V、VDD、SEL2= 0)。 由于此级的+5V 和–5V 都为 0V、因此根据数据表、漏电流将接近+/–0.1uA (ISOFF)。 这是正确的吗?
  3. (TMUX2821 SEL1=2.5V、VDD、SEL2= 0)。 启用 5V 升压后、S1、S2 上会同时出现+5V 和–5V、但开关关闭、因此泄漏电流再次为+/–0.1uA (ISOFF)。 这是正确的吗?
  4. 最后、TMUX2821 的额定电压为 3.3V、我们是否有任何有关 2.5V 的特性数据? 噪声或性能会受到影响。

请查看随附的供电方案、并建议对上述问题的答案。

此致、

JK

MUX_MUX.pdf Power_Sequence 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    1、是的、 SEL1/SEL2 上的最大漏电流为 10nA
    2、是的、S/D 上的漏电流将为+/- 0.1uA
    3、是的、S/D 上的漏电流仍将为+/- 0.1uA
    4.我们没有关于 2.5V 的数据,但一般来说,在较低的电压下泄漏较低。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    感谢您的支持。

    此致、

    JK