This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1119:器件行为

Guru**** 2768415 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1119, TMUX2889, TMUX2819, TMUX4819, TMUX4827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1616764/tmux1119-device-behavior

器件型号: TMUX1119
主题中讨论的其他器件: TMUX4889TMUX4819TMUX4827

您好:

它是否支持输入端的直流电?

它是否可与负输入(特别是 0V 至–5V)一起使用?

如果没有、您是否可以建议使用支持 0V 至–5V 输入的 SPDT?

谢谢、

Gil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    TMUX1119 可以在输入引脚上支持直流电压、但是它不支持负电压。  

    我建议使用 TMUX4827、这是一个 2:1 开关、可支持–12V 至 12V 的信号。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    它采用 BGA 封装。

    我更喜欢可以接触引脚的封装。

    我原本以为使用 TMUX2889、但我看到它也采用 BGA 封装。

    我需要传递 0V 至–5V 的电压。

    谢谢、

    Gil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    我推荐 TMUX2819。 它是一种 SON 封装、因此虽然它没有伸出的引线、但可以接触到引脚。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    TMUX2819 是否在单个封装版本中具有双 SPDT?

    谢谢、

    Gil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    TMUX4819 仅是单通道 2:1、遗憾的是最接近的双通道选项是 TMUX4827。

    此致、
    Katy