This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6202:将电位连接到未报告的引脚

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1617495/tmux6202-connect-a-potential-to-an-unsued-pin

器件型号: TMUX6202

您好、由于引脚 2 和引脚 5 未在内部连接、我们希望对其施加相同的电势。 他们是否有理由避免这种情况? 详细而言、我们将在引脚 2 上施加与引脚 1 上相同的电位(因此这两个引脚短接。 引脚 6 和引脚 5 也是如此。 感谢您的支持! BR Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    只要您按照数据表中的建议规格操作器件、我就认为此实现没有问题、因为您提到这些是 NC、因此没有内部连接、所以应该不会进行推理。  

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arya——我完全同意——度过美好的一天 BR Stefan