This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:VrefA、VrefB 电源要求

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, LSF0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1619543/lsf0108-q1-vrefa-vrefb-power-supplies-requirements

器件型号: LSF0108-Q1
主题中讨论的其他器件: LSF0108

您好:

在我的设计中、我使用 LSF0108‑Q1 作为开关、将 1.8V QSPI 总线从我的电路板连接到外部系统并与其断开连接。 根据第 5 页的注释 2、我使用 VrefA = VrefB = 1.8V。

但是、在数据表的其他地方、提到的电源必须满足以下条件:
VrefB < VrefA + 0.8V

我的应用的正确且安全的连接是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR、

    对于开关应用、LSF0108-Q1 可利用相同的 1.8V 电压电平来运行。 VrefB < VrefA + 0.8V 仅适用于电平转换配置、不适用于应用使用的开关配置。  您的连接是正确且安全的连接。

    此致、

    Nathan