This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166:TS5A3166 断电行为:VCC = 0 时驱动 COM — 隔离否,隔离是否输入?

Guru**** 2938680 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1620129/ts5a3166-ts5a3166-powered-off-behavior-com-driven-while-vcc-0-isolation-to-no-and-to-in

器件型号: TS5A3166

TI 团队大家好、

我正在考虑在精密音频信号路径(单端,偏置在 1V 左右、信号范围在 0V–3V 范围内)和 3V 电源中使用 TS5A3166 作为 SPST 模拟开关。在我的应用中、TS5A3166 可能未通电 (VCC = 0V)、而外部源仍在向 COM 引脚驱动电压。

您能否澄清一下这种情况下的断电行为?

  1. 当 VCC = 0V 且 COM 在 0–3V 内驱动时、器件是否为 NO 引脚提供真正的隔离(即没有保持高阻抗/“关断隔离“)?

  2. 在 VCC = 0V 并由 COM 驱动的情况下、电流是否可以流过内部 ESD/钳位结构、并意外地对器件反向供电或将信号耦合至否?

  3. 当 VCC = 0V 时、IN 引脚会发生什么情况(例如,它是否有任何到 COM/NO 的钳位路径,并且可以反向供电)?

  4. 是否有任何建议的外部元件(例如串联电阻器)或工作限制来确保隔离并避免在这种情况下反向供电?

提前感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    我们的团队将在明天回复您。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rafael、

    我能够对此进行调查。

     TS5A3166 没有任何断电保护。 如果 I/O 上的电源电压为零、则存在损坏器件的风险。  

    是的、您可以对器件反向供电。

    无论电源电平如何、IN 均可耐受高达 5.5V 的电压。 我将充当高阻态。  

    对于您的应用、我推荐 TMUX4827。 它专为精密音频应用而设计、并具有断电保护功能。
    它为 2:1、但可用作 1:1。

    谢谢、

    NIR