This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:原理图审阅

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL6416R, HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1621185/hd3ss6126-schematic-review

器件型号: HD3SS6126
Thread 中讨论的其他器件: TCAL6416R

大家好!

下面是我的原理图 4:4 USB 矩阵、您能告诉我您的想法吗

我已将打印输出以 PDF 格式附加。 它是在层次结构中完成的,有很多标签。

all.pdf 

谢谢

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    希望我得到了所有 — 我查看了第 3-6 页上的 USB 开关。 总的来说,没有什么重大的顾虑,只有几件事情在我这边不清楚

    • 不确定 V3.3 是否有任何去耦电容器(我可能只是错过了它)-如果没有、请添加
    •  Rx / Tx 的耦合电容器
      • 确定尺寸、应该是 0402 或 0603
      • 如果连接了两个多路复用器(例如 USB_1_Switch_1 和 USB_2_Switch_2),这意味着信号在两个位置有电容 — 不确定这是否会影响 USB 协议电容要求
        • 如果一次只有一个开关打开、则不是潜在问题
    • 未指定信号电压 — 如果处于规格范围内,则应为正常

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    我将更新 原理图并移除额外的电容器。

      TCAL6416R 的信号电压为 3.3V

    谢谢

     马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy

     两个 HD3SS6126 之间是否需要交流去耦电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    去耦电容器通常用于直流信号以滤除任何交流噪声、因此对于 USB 信号、不需要它们。 如果您指的是交流耦合电容器、则会在 USB 发送器和接收器之间使用它们、因此如果您不需要在两个多路复用器之间使用它们。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Katy、

    我已 根据您的反馈更新了我的原理图。 当你有一分钟,你可以看看吗? 我在完整的 示意图中只附加了一页、因为它重复了 4 次。

    e2e.ti.com/.../Page-3.pdf

    感谢你的帮助

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    应该可以去的。

    此致、
    Katy