This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E-Q1:TS3A27518E-Q1 支持 MCU 和音频编解码器之间的 PCM/SAI 音频接口连接

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1620291/ts3a27518e-q1-ts3a27518e-q1-support-pcm-sai-audio-interface-connections-between-mcu-and-audio-codec

器件型号: TS3A27518E-Q1

我正在设计之间的音频接口 STM32U599 MCU 和 A NAU88C22 音频编解码器 I²S PCM/SAI(μ C/PCM)格式。

我计划对 MCU 音频信号进行路由  SAI1_MCLK_A、SAI1_FS_A、SAI1_SCK_A、SAI1_SD_A、SAI1_SD_B 电流  TS3A27518E-Q1 模拟/数字多路复用器(6 通道 SPDT 开关) 从而实现灵活的信号路由或动态源选择。

在最终确定设计之前、我需要澄清以下方面:

  1. TS3A27518E-Q1 能否可靠地传递 PCM/SAI 音频接口典型的高速数字时钟和数据信号?

  2. 都有 任何特定的限制 如果通过该器件切换时钟和数据、会影响 PCM/SAI 线路上的信号完整性的信号(如传播延迟,导通状态电阻,电容或信号失真)?

  3. TS3A27518E-Q1(或其他推荐的 TI 模拟开关) 优选或合格 音频数字总线切换的关键注意事项是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhavalkumar、

    1.您要通过多路复用器传输的信号的电压等级和频率/速度是多少?

    2. 是的,这是一个无源器件,在线路上增加额外的寄生效应,会影响信号完整性。 不过、信号衰减不应该太大、但   这取决于您通过的信号速度和电压。  
      有关上述限制的详细信息、请参阅器件的数据表。

    3.  TS3A27518E-Q1 是符合汽车标准的器件、您所需的内容或者任何其他符合条件的器件是否可以正常工作? 我们还有许多其他器件可以支持您的      Application“。 如果您可以详细了解要通过的信号的电压电平和速度以及提供的配置、我将能够为推荐合适的器件      你。

    谢谢、

    NIR   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR、所需的电压电平为 3.3V、频率为 8.192MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Dhavalkumar、

    我知道、是的 、TS3A27518E-Q1 将能够轻松支持这些信号。  
    由于您在额定规格内运行、因此您可以通过数据表中的交流参数找到器件对信号的影响程度。  

    不过、我很有信心这款器件能够在您的应用中正常工作、而不会造成太多信号衰减。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR、

     TS3A27518E-Q1 的工作电流状态额定值是多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Dhavalkumar、

    我假设您的平均电源电流在 3.6V 时最大为 5uA。

    由于您在 3.3V 电压下工作、因此这些值与您将看到的值非常相似。

    谢谢、

    NIR