This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220 的设计问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1624267/hd3ss3220-the-design-issue-for-hd3ss3220

器件型号: HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: BQ25890

您好、

我们考虑将 HD3SS3220 用于以下功能:USB 3.0 多路复用器+ DRP 识别+ Type C 正向/反向  

插入识别。 获得 USB 端口角色和 Type C 正向/反向插入信息后、

HD3SS3220 将此信息发送到 SOC、由 SOC 控制 BQ25890 来切换 USB VBUS 路径;

因此、您能帮助确认 HD3SS3220 是否可用吗?如果不可用、此解决方案是否有其他促销活动、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    HD3SS3220 似乎是此实现的一个不错的选择。 它能够支持 Type-C 和 DRP。 向 SoC 提供信息、然后 SoC 控制 BQ25890 以实现 VBUS 路径控制。 CC 块提供角色检测、电缆方向检测和 VBUS 检测。 因此、我认为该器件适用于该解决方案。

    谢谢您、
    Arya