This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:筛选要求 — MPN LM2576T-ADJ/NOPB 和 MPN LM2576T-ADJ/S5001479

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1623742/lm2576-screening-requirement---mpn-lm2576t-adj-nopb-and-mpn-lm2576t-adj-s5001479

零件号: LM2576

请确认 MPN LM2576T-ADJ/NOPB 和 MPN LM2576T-ADJ/S5001479 是否满足以下条件:

 

  • 此组件的筛选应至少包括在–400 C 下进行的 100%电气测试处理。您能否确认正在对这两个制造零件号执行此测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会检查出 PE,尽快回到你.

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    LM2576T-ADJ/NOPB:         仅 25°C

    LM2576T-ADJ/S5001479:   25°C 和–40°C。

    谢谢