This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:CD4052BPWR 和 TMUX4052PWR 之间的规格差异

Guru**** 2812265 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4052B, TMUX4052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1624403/cd4052b-spec-difference-between-cd4052bpwr-and-tmux4052pwr

器件型号: CD4052B
主题中讨论的其他器件: TMUX4052

大家好!

您能否分享 CD4052BPWR 和 TMUX4052PWR 之间差异的详细信息? CD4052B 是否具有引脚二极管钳制到电源轨的功能? P2P 是否兼容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4052B 是一款老旧得多的器件(最初由 RCA 制作、然后由 Harris 收购、然后由 TI 收购)。 TMUX4052 可实现引脚兼容、并且具有不同但更好的特性。 两者都在 I/O 上具有钳位二极管;TMUX 不会将其用于控制输入、以使其具有过压耐受性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我在数据表中没有找到有关 CD4052B I/O 上钳位二极管的任何信息? 有规格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现、如果 IO 的尖峰电压超过 10V、引脚就会损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们在设计中使用的协议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    虽然内部钳位二极管没有在数据表的简化方框图中明确绘制、但它们在 I/O 引脚上处于活动状态。 它们的阈值通常为 Vdd+0.5、此时它们会进行正向偏置、以保护内核逻辑。

    根据提供的原理图、系统 VDD 为 9V。 由于 I/O 引脚的绝对最大额定值连接到 VDD、因此施加 10V 信号会超出安全工作区(二极管导通之前最大为 9.5V) 。 在 10V 电压下发生的损坏似乎与此违规行为相符。


    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    在我们的正常使用情况下、在施加 10V 信号时、钳位二极管应该已经导通、因为 VDD 已导通、这应该可以防止损坏 I/O 端口、但它仍被损坏。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当流经任何钳位二极管的电流超过 10mA 时、器件可能会损坏(请参阅绝对最大额定值)。 据我所见、电路不限制电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我同意 Clemens 的说法、您能否验证当前是否未超过 10mA?

    谢谢您、

    Arya