This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:通过 HD3SS6126 上的 USB 3.0 端口运行 USB 2.0

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1625271/hd3ss6126-running-usb-2-0-through-the-usb-3-0-ports-on-the-hd3ss6126

器件型号: HD3SS6126

您好、我正在设计一个调试板、这需要进行一些 USB 2.0 切换、以在微控制器的 USB 线路和两个 FT4232 之间进行切换。 该器件会在 USB 集线器和一些分立式 USB 连接器之间交换三条 USB 2.0 器件总线。 我想通过 USB 3.0 (SS) 端口运行 USB 2.0 线路、是否在这方面使用多路复用器存在任何问题? 我怀疑会有任何顾虑,但我想确保.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    USB 3.0 端口向后兼容 USB 2.0 设备。 端口将以本机 2.0 速度运行。

    谢谢您、

    Aidan Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的确认。