This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:TMUX1574RSVR

Guru**** 2864460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1625615/tmux1574-tmux1574rsvr

器件型号: TMUX1574

TMUX1574RSVR im 使用此 IC 如果未使用或未连接的源极和漏极引脚我可以保持开路或需要下拉至 GND、您可以确认一下  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajesh、

    通常、我们建议将未使用的引脚通过 50 Ω 的端接电阻器连接到 GND。 有关更多信息、请参阅常见问题 解答

    谢谢您、
    Arya