This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:无源 USB3.x/HD3SS460 PD 直通

Guru**** 2814905 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1625749/hd3ss460-passive-usb3-x-pd-pass-through

器件型号: HD3SS460

您好:

我正在开发一个充当两个 USB-C 端口之间的插入器的项目、并观察在两个 USB-C 端口之间流动的 USB-USB PD 流量。

我想增加在两个端口之间传递 USB-3 和 DisplayPort 数据的功能;我不需要观察这些数据。

我当前的想法是使用一对 HD3SS460(每个端口一个)来检测每个端口中电缆的方向、并确保数据线正确地相互连接。

我想知道这是合理的,将会工作,或者我是否需要寻找一个积极的解决方案。 此外、是否有提供布线建议的应用手册? 该板现在只有 4 层、如果可能、我想避免增加到 6 层。

提前感谢、

 

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    以下是有关高速布局指南的应用手册: 这里

    为了回答您的第一个问题、这是一款无源多路复用器、因此需要考虑一些因素、例如插入损耗。 所以您需要将其考虑到您的应用中。 使用有源或转接驱动器的原因之一是出现信号完整性问题。  

    但总体而言、无源解决方案适用于该应用。

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,阿里亚——我会给被动的交叉开关一个尝试,看看它在哪里。 干杯!

    Marco