This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02324:使用 TXS02324 通过 Quectel 调制解调器进行 1 到 4 物理 SIM 交换

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1625755/txs02324-using-txs02324-for-1-to-4-physical-sim-switching-with-a-quectel-modem

部件号: TXS02324

您好:

 

我正在为嵌入式硬件工程评估 TXS02324、因此希望在继续进行设计之前请求技术确认。

 

我们的设置基于运行 Ubuntu 的 AAEON UPN-ADLN01 板、连接到 Quectel 调制解调器。 该板目前提供一个用于调制解调器的 Nano SIM 接口。

 

我们的目标不仅仅是两张 SIM 卡。 我们特别需要将四个物理 Nano SIM 卡连接到此单个调制解调器 SIM 接口、从而有效地创建一个 1 到 4 的 SIM 交换体系结构、并且我们需要在自动测试期间在这四个物理 SIM 卡之间进行切换。

 

我想确认以下几点:

 

1. TXS02324 是否可以作为 Quectel 调制解调器 SIM 接口的 1 到 4 物理 SIM 交换设计的一部分?

2.如果 TXS02324 仅支持 1 到 2 SIM 切换、是否建议级联多个 TXS02324 器件以进行 1 到 4 的实施?

3.对于此类 MODEM/SIM 应用、TI 是否支持或推荐 1 到 4 物理 SIM 交换架构?

4.您是否有任何参考设计、原理图示例、应用手册或布局指南来实现四个物理 SIM 卡之间的切换?

5.此 1:4 SIM 设计是否有任何重要限制、信号完整性问题、时序限制或功率注意事项?

6.您是否有任何建议的控制顺序在四个物理 SIM 卡之间安全切换?

7.从一个 SIM 切换到另一个 SIM 后,通常是否需要调制解调器重置或 SIM 重新初始化?

 

我们的目标是建立一个系统,其中一个调制解调器 SIM 接口可以在四个物理 SIM 卡之间切换软件。

 

如果 TXS02324 不是正确的解决方案、您能否推荐用于 1:4 物理 SIM 开关设计的相应 TI 器件或参考架构?

 

请提供任何技术指导。

 

此致、

Hadi Niknahad