This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4053:Con 是如何定义的?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX4053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1626221/tmux4053-how-con-is-defined

器件型号: TMUX4053

您好、

从 TI 文档 switches-and-muxes-on-resistance-flatness-and-on-capacitance-presentation-quiz.pdf 中、它将 Con 定义为:

CON = CS (ON)+ CD (ON)  

我想假设 Ron 足够小、没关系。 在 TMUX4053 中、对于+/–5V 电源、它将 CS (on) 和 CD (on) 均指定为 10pF。 然后使用上面的公式、总 Con 现在为 20pF! 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Transfer、

    是的、这是正确的;不过、必须指出数据表通常是按通道列出的。 因此、如果一次启用多个通道、开关的总电容将是每个通道的 Con 的总和。

    谢谢您、

    Aidan