This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5420:从 TPS5420 迁移到更宽输入范围的降压转换器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5420, TPS543021, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1626995/tps5420-migration-from-tps5420-to-a-wider-input-range-buck-converter

器件型号: TPS5420
主题中讨论的其他器件: TPS543021LMR33630

您好、

我很荣幸地与大家讨论了我们即将进行的项目更新的组件选择。 我们目前正在设计中使用 TPS5420、但我们正在寻找用途更广泛的开关稳压器来替代它。

我们的主要目标是扩大输入电压范围以支持 4.5V 至 28V 的电压范围。此更改是确保低端 USB 电源兼容性、同时仍保持高压电源轨支持所必需的。

我们的关键要求是:

  • 输入电压范围:4.5V 至至少 28V

  • 集成 MOSFET。

  • 输出电流:最小 2A

  • 效率:在整个负载范围内具有高效率。

我们一直将 TPS543021 LMR33630 视为潜在的候选器件。 能否请您就哪款器件最适合稳健、低噪声工业/消费类应用提出建议? 此外、如果在 EMI 方面有较新的“引脚对引脚“兼容选项或性能更好的替代方案、我们将不胜感激。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否需要汽车级器件?

    您的环境温度范围是多少?

    您是否有首选的软件包类型?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 
    不是汽车级。 环境温度范围通常为–20 至 50°C。
    我们没有首选的封装类型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    让我将此传递给我们的营销和系统团队、他们将找到最适合您需求的器件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请查看以下器件系列。

    LMR60420 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此外、如果您与离您最近的 TI FAE 联系、他们可以提供进一步帮助。

    谢谢