This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:单端 1.5Gbps HSMT 汽车级

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1627913/tmuxhs4212-single-ended-1-5gbps-hsmt-automotive

器件型号: TMUXHS4212

你(们)好  

该信号是单端 1.5Gbps HSMT 汽车视频数据
如下图所示、A0 到 C0 和 A1 到 C1 全部已连接、

1.png

但是、当通过路径 A1->B1/B0->A0 切换到通道 B 时、连接在通过两个交换机后失败。 请检查问题是什么

2.png

 

我已经试过了
1.C33、C42 和 C35 全部替换为 0 R 电阻器、但它们仍然无法正常工作
C33 和 C42 为 100nF、C35=0 R、未连接
C33 和 C42 为 0 R、C35=100nF、无法通过

3.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    连接失败是什么意思? 在 A0 上看不到信号吗?  

    该信号传输期间 SEL 引脚的状态是什么? 它必须保持低电平才能连接 A 和 B 通道。  

    A1 与 B1 上的信号如何?  
    B1 与 B0 上的信号如何?
    B0 与 A0 上的信号是如何的?  

    由于您通过两个开关传递相同的信号、从技术上讲、您正在此处进行级联。
    这样做会使信号衰减、但不会导致故障。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Gilgur

     1) “无法访问“是指接收端未能正确读取数据,导致通信失败。 使用示波器在接收端观察到波形

    2) 切换到 A 和 B 通道连接、SEL 为恒定低电平
    使用单端信号时、是否可以将 N 引脚保持悬空?  

    3) 信号波形被测量,所有显示波形。 信号似乎没有什么差别、HSMT 信号到达;

    4) 在同一块板上、下图显示千兆位车载以太网信号。 通常可以使用两个级联在一起的开关、但区别在于这是一个差分信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    是的、我们建议在单端信号中使用该器件。 负通道必须保持悬空。  

    因此、从多路复用器发出的信号看起来很好、并且与输入的信号在信号的所有级 (A1 -> B1 -> B0 -> A0) 非常相似? 您能否确认?

    谢谢、

    NIR